This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141-EP:"2241"在本部分中是否表示2022年第41周?

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188152/tle2141-ep-does-the-2241-on-this-part-indicate-the-41st-week-of-2022

器件型号:TLE2141-EP

我需要知道、生产日期代码为2241的此器件是否意味着它是在2022年10月6日之后使用模压混合物制造的。

"2241"是否意味着2022年第41周?   

带有此标记的零件是否意味着它是使用 PCN 20211216001.2中引用的新模塑化合物制造的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我目前正在研究此问题、并将关闭另一个主题并回复此主题。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    2241生产日期代码意味着2022年第41周。  从2022年第40周开始使用新的模塑化合物。  我们查找了 Lot 2308201WDH、并使用了新的模塑化合物。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!