This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:更高的共模电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188035/ina241a-higher-common-mode-voltage

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:INA290INA280

您好、TI 专家

我在项目中尝试使用 INA241、但我想知道它是否可以应用于具有更高输出电压的感应、那么 INAxxx 电流检测放大器可以处理的最高共模电压是多少?

如果我想在更高的 CM 电压下进行感应、能否连接到外部放大器、例如以下基准电压?

INA117和 INA149差分输入范围(修订版 A)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    INA241的输入 VCM 范围高达110V。  您所参考的文档仅用于增大差分范围、而不是增大 VCM 范围。    至于更改输入范围、您不能简单地使用10V/V 的较低增益版本  您尝试达到多高的 VCM?

    如果我们 的电流感应放大  器不符合您的 VCM (我们的最高 VCM 约为110V、INA290、INA280为120V)模式、则我们用于电流感应的隔离放大器可能会为您提供帮助。