This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271-Q1:转换率规格

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188356/tlv271-q1-slew-rate-spec

器件型号:TLV271-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV271

大家好、

我对 TLV271Q 数据表上的规格有疑问。

您是否使用与下面相同的电路图检查了上述内容? 是否有任何特殊原理图?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我将数据表的图18和19作为压摆率电路的参考。

    请注意:虽然 TLV271的压摆率在数据表中指定为2.4V/us、但 TINA-TI 仿真仅显示大约0.28V/us。 Spice 模型也不能正确模拟负载电容效应。 这与 TLV271的模型高度简化和过时有关。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    Kai 提到的数字是测量数据。  

    您的图像正确。 输入振幅为电源电压的1/2。 VIL = 1/4且 VIH = 3/4