大家好、
我要问一个问题、是否有任何简单的方法将方波转换为三角波。
方波低电压为0V、高电压为2V-4V、频率为50kHz、周期为20us。
例如、当输入方波为0-2V 时、需要输出为0-2V 三角波。 只有上升沿很重要。
我尝试使用 运算放大器集成器进行仿真、但未获得预期结果。 请提前感谢您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我要问一个问题、是否有任何简单的方法将方波转换为三角波。
方波低电压为0V、高电压为2V-4V、频率为50kHz、周期为20us。
例如、当输入方波为0-2V 时、需要输出为0-2V 三角波。 只有上升沿很重要。
我尝试使用 运算放大器集成器进行仿真、但未获得预期结果。 请提前感谢您的建议。
您好、Allen、
您可能需要借助晶体管或模拟开关对集成电容器放电。
您能否显示您的仿真文件?
您可能感兴趣的这些主题:
Kai
您好、Allen、
低边沿到高边沿("攻击")是弯曲的、而不是线性的、因为 U2不是真正的积分器。 您需要增加 R12、使反馈环路看起来更像一个理想电容。
高至低边沿("衰减")不是很清晰且快速、因为 C1和 R30形成大约7µs μ s 的时间常数。 您需要减小该时间常数。
我将 R15增加10倍、C1也减少10倍。 我将把 R12增加至少20倍。 为了实现这一目标、您可能需要在积分器部分采用不同的运算放大器、该运算放大器提供更低的输入偏置电流并接受更高阻值的反馈电阻器。
Kai