This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用运算放大器将方波转换为三角波

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186905/using-op-amp-to-convert-square-wave-to-triangle-wave

大家好、

我要问一个问题、是否有任何简单的方法将方波转换为三角波。  


方波低电压为0V、高电压为2V-4V、频率为50kHz、周期为20us。
例如、当输入方波为0-2V 时、需要输出为0-2V 三角波。 只有上升沿很重要。

   

我尝试使用 运算放大器集成器进行仿真、但未获得预期结果。 请提前感谢您的建议。