This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA375:如何连接麦克风输入

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA375, LMV1012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188001/opa375-how-to-interface-microphone-input

器件型号:OPA375
主题中讨论的其他器件: LMV1012

您好、TI。

我使用 LMV1012和 OPA375构建了驻极体麦克风放大电路。
原理图如下。
我想将此电路连接到蓝牙模块(BM20、Microchip)。
该模块由3.7V 电池供电、模块中的 LDO 为上述电路供电。
我不知道如何将此电路连接到模块的麦克风输入引脚。
在 BM20用户指南中、他们设计了一个具有传统音频插孔端子的接口电路。
MIC_BIAS 的输出为3.1V

我的问题是二。

在上面的电路中、C23电容器的用途是什么?

2.下面的接口电路设计是否正确?  是否存在削波交流耦合信号的风险?

最恰当的考虑。

Yunsik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    我不熟悉是否包含该电容器。 信号将与前置放大器进行交流耦合、因此该电容器不应对运行产生太大的影响。  

    接口电路应根据需要工作、因为它将使用正分频器在交流耦合音频信号上引入直流失调电压。  

    但是、如果前置放大器的增益对于麦克风的灵敏度来说过高、则可能会发生削波。 或者、如果 MIC_Bias 电压相对于音频信号的振幅过低、则接口块中也会发生削波。

    我们在这里有麦克风前置放大器的设计指南: TIA 麦克风放大器电路

    本设计指南介绍了在给定选定麦克风和声压的情况下创建所需音频输出电压的设计流程。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    BM20数据表的图5-1显示了两种不同的输入:MIC1和线路输入。 在您的情况下-由于您为麦克风提供了一些放大功能-您需要使用线路输入、而不是 MIC1输入。 或者、您为什么要将 OPA375的输出连接到 MIC1输入?

    [引用 userid="430169" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188001/opa375-how-to-interface-microphone-input ]1. 在上面的电路中、C23电容器的用途是什么?

    C23应抑制来自蓝牙模块的射频发送器的高频噪声。

    Kai