This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:器件型号差异

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139A-MIL, LM139AQML, LM139-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188118/lm139a-part-number-differences

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139、、 、LM139-N

您好!

您能告诉我这些器件型号的差异吗?

 

LM139AJ/PB

LM139AJ

LM139AJB

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    LM139AJ/PB 是美国国家半导体公司的 LM139商业版。 PB 表示铅涂层为 SnPb 焊锡浸

    LM139AJ 是 TI 版本器件的商业级。

    LM139AJB  TI 的 LM139A-MIL。  b 表示军事等级。

    请注意 、任何军用级器件通常都具有 PB 涂层。 仔细检查“B”部件的表面。 AJ 不是 AJB…的“B”版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM139AJ 和 LM139AJB 可在 TI LM139A-MIL 数据表中找到。

     

    LM139AJ/883可在 TI LM139AQML 数据表中找到。

     

    LM139AJ/PB 可在 TI LM139-N 数据表中找到。

     

    它们均为–55/125C 温度等级。  不过、您会说只有 LM139AJ 和 LM139/PB 属于商业级产品。  LM139AJ/883和 LM139AJB 是否属于同一器件?  这是令人困惑的,因为他们共享相同的数据表 MIL 数据表,导致我认为 AJ 也是 MIL 等级。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我理解您的困惑。  

    LM139AJ/883 是 National 器件的军用级版本。  

    LM139AJB 是 TI 器件的军用级版本。

    因此、它们不是不同的器件、裸片在两个不同的过程中是不同的。 但是、当在数据表规格内运行时、它们应该是可互换的。

    LM139AJ  仍为商业级、  但也具有-55扩展温度范围。