This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:具有数字控制的 VCA821的替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA821, LMH6518, LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187927/vca821-alternative-product-to-vca821-with-digital-control

器件型号:VCA821
主题中讨论的其他器件: LMH6518、 LMH6881

大家好、

我的客户正在考虑使用 VCA821的替代器件来调节数字信号的增益。 我搜索了 TI.com 并找到了 LMH6518。 但 LMH6518的压摆率远低于 VCA821。

如果您有任何其他建议、请向我提供您推荐的器件吗?

[要求]

可通过数字信号调节增益

电源电压:+/- 5V

带宽:等于或大于 VCA821

压摆率:等于或大于 VCA821

VGA 增益:等于或大于 VCA821

(他们更喜欢具有与 VCA821类似特性的器件)

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takemura、

     我同意您的看法、LMH6518是具有相似增益范围的数字替代产品。 如果速度是一个问题、我还建议使用 LMH6881、但该器件电源电压最大值为+/-5.25V、增益范围略低、为26dB。  

      如果 VCA821是客户的理想选择。 客户是否可以(在布板空间或尺寸限制方面)包含数模转换控制的离散版本? 对于低成本版本、这可能就像在器件的增益控制电压引脚上使用数字电位器一样简单。  

    谢谢、

    Sima