This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:TLV9051S 封装引脚分配与数据表不符

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188065/tlv9051-tlv9051s-package-pin-outs-discrepancy-from-datasheet

器件型号:TLV9051

各位专家:

你好。

我们收到来自 CX 的差异报告:

"我在您的其中一个数据表中发现了技术错误。 问题是组件引脚排列图与其下表不匹配。 错误位于以下文档的第6页:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9051.pdf"

检查后、我认为6引脚 DBV 的正确引脚排布应该与 TLV9041S 相同; TLV9051 DBV 和 TLV9051S DBV 之间的唯一区别应该是额外的关断引脚、而这个"S"版本的其余引脚排布功能的位置应该与5引脚相同。

请确认。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、  

    感谢您发表此问题。  
    我将进入实验并进行仔细检查。
    同时、客户是否可以发布 TI 标签的图片?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    客户与我们在一起、他尝试 了我提供的初始建议。 已确认 共享的 TLV9041S 的引脚排列正确。

    期待这种 D/S 校正。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    我还确认了引脚分配应该类似于 TLV9041S。 我们已通知对此问题进行数据表更正的团队。 很抱歉、这导致了混淆!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    还感谢您的确认!

    73、
    阿尔基·A.