This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2354:GAIN=11时的压摆率/压摆率与增益的经验法则

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2354, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187240/opa2354-slew-rate-for-gain-11-rule-of-thumb-for-slew-rate-vs-gain

器件型号:OPA2354
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好

我的客户正在评估 OPA2354的低侧电流感应功能、该功能应该很快。

他们有以下问题:

增益=11时的预期压摆率是多少?

在数据表中,我们仅针对增益=1 (110V……… 150V/us)。

对于转换率如何随运算放大器的增益而变化、是否有"经验法则"?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    您可能会发现该主题很有趣

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/290261/slew-rate-vs-gain

    以及为什么不使用运行仿真

    OPA2354 TINA-TI 参考设计

    了解转换的详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    运算放大器的压摆率(SR)与设定增益不完全相关。  例如、运算放大器在150V/us 下的转换能力不取决于增益、而是取决于施加的电压阶跃大小(大信号电压)和电源电压。  此信息出现在《电气特性》第7.7节中。

    您能否详细说明您客户的设计/应用、以及为什么在特定增益(AV = 11V/V)下预计可能需要特定的压摆率?

    如果我能够理解客户的需求或好奇心、我可以更好地帮助您(和您的客户)就此问题提供建议。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的这些评论、我将通过电子邮件跟进。

    您好 Kai

    感谢您的快速回复并指向涵盖此主题的论坛帖子。

    我不愿意依赖这里的仿真、无论是 TINA-TI/PSpice 还是其他仿真、因为我首先需要分析模型以检查转换率是否正确建模。

    通常、频域仿真不太重要、但当您查看时域仿真(就像这里的情况)时、您可能会发现模型未进行优化以进行详细分析。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、  

    放大器将尝试遵循理想的小信号响应形状、直到达到 dV/dT 的非线性限制。 在非反相运行时、输入级可能会在低增益下处于限值、因为您要在增益为1的输入级上输入所需的全部输出阶跃。 该效应在更高的增益或反相运行时消失。  

    这有点令人困惑、但我尝试在 包含两个部分的文章中探讨这些问题、第一部分就在这里、  

    https://www.edn.com/what-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world-part-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    我已阅读您的电子邮件;请在论坛/电子邮件中告知我们您需要的任何进一步帮助或解释。  Michael 和 Kai 拥有共享资源、如果您提出要求、我可以努力提供其他信息。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的澄清和指向该文章。

    --------------

    您好、Alec

    感谢您的支持、这完全解答了客户的问题。

    此致

    Ueli