This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231EVM:GUI 安装

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181940/ina231evm-gui-installation

器件型号:INA231EVM

您好!

你好。

客户 的 INA231EVM 软件有问题、从 https://www.ti.com/tool/INA231EVM 下载、 安装在 Windows 10机器上。

但是、该程序不会打开。 它似乎在任务管理器中运行、但它根本不会打开任何窗口。

您知道什么原因会导致这种情况吗? 或者如何解决?

好的、他重新安装了、但仍然失败。 它显示在任务管理器中、但根本没有打开任何窗口。

它还会占用大量 RAM。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    这很奇怪... 我刚刚在 Windows 10上尝试了它、得到了以下结果:

    我解压缩了主"sboc434"文件夹、然后解压缩"INA231-Software-A"文件夹、然后运行"setup.exe"。  我甚至没有按要求重新启动我的电脑,但仍然能够启动它.....   

    您是否厌倦了使用管理员权限安装它? 有时这会有帮助。。。  或者可能在其他计算机上尝试使用(如果可用)?  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    您回答问题已经有一段时间了、所以我会假设问题已经解决了。

    此致、

    Mitch