This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836:OPA2386 PCB 布局

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2836, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188269/opa2836-opa2386-pcb-layout

器件型号:OPA2836
主题中讨论的其他器件: OPA855

尊敬的先生:

请您解释一下为什么我们需要移除  OPA2836第43页上 IC 下的所有接地平面和电源平面、如下所示:

通常,大多数高速放大器只需去掉 Vin-引脚和电阻器下的接地平面和电源平面。 如下所示、

感谢您的支持!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    可能是由于采用了类似的布局、从而完全移除了芯片下方的实心接地、以防止对散热焊盘短路?

    遗憾的是、您所展示的 OPA855的建议布局并不能很好地展示如何移除接地层。 您可能需要阅读此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089964/opa855-q1-output-layout-instruction

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    Kai 的相关讨论值得一读;我可以向团队成员咨询我们的建议和解释、了解高速 PCB 布局的差异和最佳实践。  请允许我 花一点时间进行讨论;我的目标是为 OPA2836提供建议、并为您的未来设计提供一般建议。   

    Kai、

    感谢您按照书面 PCB 建议重新采集该线程。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    数据表中显示的 OPA2836 PCB 布局的原因很简单:易于设计。  OPA2836没有散热焊盘;与切断输入布线和反馈路径下平面的推荐设计方法相比、设计人员移除 OPA2836下方的整个方形可能更容易。  

    如 Kai 的文章和其他文档所示、通常需要最少的切口来满足高速器件的要求、但在没有散热焊盘(或类似器件)的器件上使用更大/更简单的切口时、仍有一些简单或裕度。   

    最棒的

    阿尔茨