This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:工作频率低于50kHz

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1637, THP210, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188941/ths4131-operating-at-less-than-50khz

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件:OPA1632OPA1637THP210

大家好、

我们的客户将对 单端到差动转换器使用 THS4131ID。 该器件 将在低于50kHz 的频率下运行。  数据表中给出的图形显示的频率大于50kHz。  您能否确认此器件是否可以在较低频率下运行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面哪一张图显示了 Danilo? 当然可以、它是直流耦合 FDA 器件。 有一个更新版本的翻新音频、可能具有一些较低的 F 信息。 相同的器件、较新的数据表、OPA1632

    还有一个实际较新的较低频率 FDA、即 OPA1637。 这看起来是 THP210的音频版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、THS4131将在较低的频率下工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Kai、您好!

    感谢您的确认和建议。 他似乎与图7-19至7-22有关、频率为500kHz、而不是50kHz。

    总之、感谢您的支持!

    此致、

    Danilo