This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324A:LMV324A、替代产品 LMV324

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LMV324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189132/lmv324a-lmv324a-over-lmv324-for-the-replacement

器件型号:LMV324A
主题中讨论的其他器件:LMV324

根据您的建议 、我们提供 LMV324A 而非 LMV324作为替代产品。 客户最近完成了测试、发现由于 LMV324和 LMV324A 之间存在技术差距、他们无法更换。

 

我附加了 LMV324A 和 LMV324测试比较数据、以显示差异是如何出现的。

 

  • 支持需求:
    1. 需要您的团队帮助声称为什么在 LMV324A 数据表中、我们声称 SR @1.7V/us 高于 LMV324数据表1V/us、 而在实际测试环境中则恰恰相反?
    2. LMV324A 较低的 SR 会影响系统正常运行的性能。 与导通时间较短的 PWM 宽度非常小一样、这可能会导致系统稳定性的采样精度较差、这无法满足客户的要求。  我们对此是否有任何反馈?

 

感谢您的支持!e2e.ti.com/.../LMV324A-SR-testing-data.docx