This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTD 4线信号调节器电路解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105, ADS1263, INA821, LMP7704, ADS1262, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187710/rtd-4-wire-signal-conditioner-circuit-solution

主题中讨论的其他器件:XTR105ADS1263INA821LMP7704ADS1262ADS1248

大家好、

我有一个非常精确的 PT100 (RTD) 4线探头来测量流体中的温度、我想设计一个适配器 PCB (模拟前端)来将传感器连接到 DAQ 卡、因此我需要 该电路的电压输出(-10V -+10V 最大值)。

想法是在该电路中包含一个精确的电流源和一个放大器、以便调整温度测量。

我不想重新发明轮子、所以我想问 TI 是否为此提供了任何类型的解决方案?  

有一种解决方案用于 RTD-3线缆、即  XTR105芯片。 但我需要找到一个 RTD-4导线示例。

此外、我知道还有像"ADS1263"这样的解决方案、但我确实需要将我们的 DAQ 卡用于我的系统、因此我需要一个与输出类似的电压(而不是 SPI)

提前感谢。

KR、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否在下面的链接中检查4线制帖子、看看这是否符合您的需求?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1038162/analogue-frontend-circuit-for-4-wire-rtd

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复、我之前看到过该帖子、但遗憾的是、它不适合我的系统。

    Raymond Zhang1提到这一点:"如果您对分立式 Pt100 RTD 设计方法感兴趣、请告知我们。 例如、我们可以在 REF200 REF102中使用精密电流源、并且我们有各种可编程增益放大器(PGA)来支持 RTD 应用。"

    我的问题是,您是否有任何芯片只集成电流源+ PGA? 它类似于(正如我之前提到的) XTR105、但我需要一个 RTD 4线制解决方案。

    请告诉我。

    提前感谢。

    KR、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    如您所述、在输入端、XTR105用于2线 RTD 或3线 RTD 探头/传感器。 从输出角度来看、XTR105是一款双线电流发送器、可产生4-20mA 电流输出。

    遗憾的是、我们不提供独立的 PGA +电流源解决方案、也不提供包含电流源以激励同一 IC 中的 RTD 传感器的 PGA 器件。  如前一篇文章所述、您可以 使用基准电压以分立方式创建 RTD 激励电流源。  下面的应用手册中提供了分立式解决方案的一个示例、其中它们在差分放大器配置中使用 LMP7704放大器。  您可以使用类似的电路替换 LMP7704 (配置为差分放大器)并替换为支持双极电源的 INA821等仪表放大器。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa481b/snoa481b.pdf

    最受欢迎的4线 RTD 精密解决方案涉及高度集成的 Delta-Sigma ADC、其中整合了 PGA 前端、RTD 激励电流源位于同一 IC 中。 例如、ADS1248、ADS1262是用于 RTD 应用的集成型 Δ-Σ ADC。 但是、这些解决方案通过数字 SPI 接口提供结果。

    https://www.ti.com/tool/TIPD164

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu491/tidu491.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa336a/sbaa336a.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的回复。

    是的、此信息可能对我的系统有用。 非常感谢!!  :-)

    KR、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否考虑过使用 MSC1211?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢、如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Luis