This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:我对 AMC1301有一个问题、我们的参考原理图中的电路线路是否可以移除?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189133/amc1301-i-have-one-question-about-our-amc1301-can-circuit-line-in-our-reference-schematic-be-removed

器件型号:AMC1301

尊敬的:

下图显示可以移除与 GND1线相连的 VINN 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    一般而言-不、不能。  AMC1301的输入必须以 GND1为基准、您可以使用如上所示的 AINn 或 AINp 进行此操作。  原因是为了确保模拟输入保持在 VIN 的共模范围内。  如果感测到的电流直接以 GND1为基准、则可以删除上图中所示的短接、但这不是常见情况。  请告诉我们有关该应用的更多信息、我们可以提供更多指导。