This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:阈值电压

Guru**** 1819410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187089/lm311-threshold-voltage

器件型号:LM311

大家好、团队、

我收到了客户的问题、如下所示、

[问题]

当输入信号的频率超过180kHz 时、即使低于阈值、比较器也会工作(仅限高侧)。

[Condition]请参见随附的

黄线:输入电压、正弦波、7.5Vpk、180kHz  或更高

红线:高侧阈值电压、9V

蓝线:低侧 阈值电压。 -9V

绿线:错误

 

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    这可能意味着 LM311已损坏。 全新的 LM311是否表现出相同的行为?

    另一个原因可能是信号接地或电源电压轨上的噪声。 您是否在 LM311的同一电路中有任何电路可生成脉冲或必须处理脉冲? 是由开关(直流/直流转换器)提供的电源电压。

    另一个原因可能是布局不合适导致的杂散耦合效应。

    我们需要查看原理图并从您那里获取有关您的应用的更多信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、  

    感谢您的联系。 您能否显示完整的原理图? 输出连接到什么? 您的工作电源电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、Chi、您好!  

    感谢您的支持。 请参阅随附的原理图。 该原理图周围的其他器件。 我将向客户提出申请。

    电源电压值为+/- 12V。  

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    R96实际上是2.2欧姆吗? 这 将非常小、 会导致过多的输出功率耗散并增加您的总体系统电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    我看到了几个问题。 首先、如果一个或两个 LM311损坏、我会更换两个 LM311。

    LM311的输入可能会因过压而损坏。 两个输入端前面的电流限制电阻器可以提供一些保护。 您还可以在两个输入与信号接地之间(在限流电阻器后面)添加一个小电容、以形成一个低通滤波器。

    R965、尤其是 R982具有较低的欧姆值、会导致高电流尖峰进入 LM311的输出端和信号接地端。 这可能会导致接地噪声。 因此、如果您的电路板上还有更相似的 LM311电路、这些 LM311的开关会在信号接地上增加大量噪声、导致 IC70错误切换、这不是由于输入信号本身、而是由于信号接地上叠加的噪声。 这将解释当输入信号接近阈值电压(由+输入处的分压器设置)时、IC70已经切换的原因。

    针对与接地噪声相关的问题的一个好的补救方法是添加低通滤波并使用一个实心接地层。 因此、如上所述、我要在 LM311的输入端添加低通滤波、并添加与 R961和 R962并联的电容器。

    我还想增加 R982、最终增加 R965和 R983。

    布局错误也可能导致误触发。 请记住、流入 LM311 (引脚7)输出端的任何电流必须流回 C459。 想象一下、当 LM311的其中一个输出切换为低电平时、电流如何流动:电流从 C459流出、经过 R965流入引脚7、从引脚1流出并返回 C459的接地端子。 为了将接地噪声保持在最低水平、引脚1和 C459接地端子之间的距离必须尽可能短。 IC71的引脚1和 C470的接地端子也是如此。

    作为最后一个 tipp、有时在电源电压线路中添加小串联电阻有助于抑制电源电压噪声。 将其安装在电源电压去耦电容器的前面、以形成低通滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 提供的宝贵意见。  

    请参考 Kai 的建议。 我希望他们能帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、Chi、您好!  

    感谢各方的大力支持和调查。 我会向客户介绍。

    此致、

    Masa