This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:TLE2426和 TLE2426-Q1之间的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TLE2426-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188468/tle2426-difference-between-tle2426-and-tle2426-q1

器件型号:TLE2426

您好!

我们的客户尝试使用 TLE2426-Q1替代 TLE2426、因为它具有较高的兼容性。

当我们比较-10mA 拉电流条件下的输出电压调节规格 TLE2426-Q1为-0.102mV、而非 Q1为-45uV 时、电压将增大两倍。

两个器件具有相同的输出阻抗典型值7.5 mΩ、内部反馈增益设置是否存在差异?

 

在我有限的经验中、除温度范围外、通常非 Q1和 Q1器件具有相同的模拟规格。

这些器件是不是内部电路设计相同、 而是硅片不同?  如果是、我们的客户需要使用 Q1器件应用额外的 EE 产品特性。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    完成汽车认证后、器件会在整个温度范围内重新表征。 如前所述、Q1可在更宽的温度范围内可靠运行。 一些规格更为保守、例如输出电压调节。 但是、我们只能根据每个器件的产品数据表来确保规格。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    请记住、TLE2426的输出电压调节未经生产测试。 因此、这些规格仅从芯片设计阶段的特性数据中获得、或者换句话说、通过仿真获得、通常在数据表规格中给出最大值的3 Σ 值。

    这可能适用于标准应用中的芯片。 但是、当您鉴定一个芯片用于汽车应用时、这可能不再起作用、您还需要考虑所有可能超出3 Σ 限制的异常值、以确保安全。 除非您对每一个芯片执行生产测试、否则您必须给出更保守的规范。

    还有另一个问题:指定的"输出阻抗"描述了 TLE2426的小信号性能、而指定的"输出电压调节"描述了大信号性能。 因此、您不能简单地将输出阻抗乘以输出电流即可获得输出电压调节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris 和 Kai:

    感谢您的详细阐述。

    我们非常了解 Q1器件放宽规格的原因。

    在我们的案例中、目标 EE 是消费类市场、而此时非 Q1器件样片供货情况不好。 因此、我们尝试使用 Q1样本进行 ES 评估。

    我们将采取这一行动。

     

    此致、

    Mochizuki