This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:PWM 至4-20mA

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, ISO7321FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187736/xtr116-pwm-to-4-20ma

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: ISO7321FC

大家好、

根据我们的客户、他根据数据表并按照以下链接中 Collin Wells 技术博客中的步骤构建了该系统。

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-3

但是,他有以下一些问题:

第一个是、在 Vreg 上、他只获得4.7V。

第二个是、当在 ISO7320的输出端施加0V 电压时、输出端的电流不能低于7.7mA。

请参阅原理图以供参考。 有什么想法是导致这些误差的原因吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    连接到 XTR116的回路电压是多少? 什么负载电阻器连接到 XTR116的输出端?

    当从该引脚汲取的电流过大时、VREG 通常会分压。 但是、即使在正常电流情况下、VREG 引脚上的电压也不会恰好为5.0V。 请参阅数据表第4页的"VREG 电压与 IREG 电流间的关系"图。 您需要使用 VREF 引脚来获得更精确的电源电压。 但请记住、从这两个引脚汲取的电流总共限制为3.7mA 最大值。

    由于您通过 ISO7321运行 PWM 信号、因此可能需要从 VCC2引脚到 GND2引脚进行一些电源电压去耦。 数据表的图5说明了如何实现这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    [引用 userid="432284" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187736/xtr116-pwm-to-4-20ma ]1. 第一个是、在 Vreg 上、他只获得4.7V。

    请参阅 Kai 的评论。 我认为在5V 直流电压下、VREG 引脚的过载电流可能大于3mA。 从 PIN6和引脚1汲取的电流总和< 3.7mA。   

    [引用 userid="432284" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187736/xtr116-pwm-to-4-20ma ]2. 第二个问题是、当在 ISO7320的输出端施加0V 电压时、输出端的电流不能低于7.7mA。[/引述]

    由于上述配置超过4mA 电流要求、在 Vpwm_avg = 0Vdc 时、最小电流将降至4mA、请参阅仿真。  

    在 sim 示例中、102.4kΩ 当 Vpwm_avg = 0Vdc 时、Vref = 4.096Vdc、I_in = Vref/Ros = 4.096V/μ s = 40uA。 XTR116的电流增益为100A/A、Iout = 40uA*100 = 4mA。 根据 XTR116配置、IRET 节点需要悬空。  

    如果您解决了上述问题,则应解决第二个问题。 BTW、XTR116的最小 Vloop 电压为7.5Vdc。  

    e2e.ti.com/.../XTR116-PWM-01172023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    请参阅我们的产品专家的回答。

    为了回答这些问题、我尝试使用与220Ohm 电阻器连接的12V 和24V 电源、并读取流经电阻器的电流。 我只使用 ISO7321上的一个通道,该通道的最大消耗电流应为1.7mA,因此我不太理解为什么输出电流不能低于7.7mA。

    我查看了图和图、希望这将帮助我获得更稳定的电压电源。

    您好、Raymond、

    我已将您的评论转发给我们的客户、并等待他的反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    请注意、客户原理图中的 GND2需要悬空。 GND2节点与 XTR116 vs 输入上的 VLOOP 电源的 GND 连接不同。

    当客户有其他问题时、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ISO7321FC 的电源电流最大为2.8mA、在高切换速率下、电源电流甚至会增加。 然后是流经 R28和 R29的额外负载电流。

    顺便说一下、还有一个额外的问题:当让输入"in_a"悬空时、ISO7321FC 的电源电流可能会以恒平上升。 因此、最好将 ISO7321FC 的引脚7连接到引脚5或引脚8。

    Kai