This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859:几个问题

Guru**** 2661385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, OPA3S2859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187352/opa3s2859-a-few-questions

器件型号:OPA3S2859
主题中讨论的其他器件:ADS1285REF5025REF7025

我们的应用是比例式应用、其中目标信号为采样/基准。  我们需要连接到光电二极管、其中两个二极管的比率在较大的动态范围(六个数量级)内变化。  基准通道直接馈入 ADC、而不是使用电压基准 IC、从而直接测量采样/基准。  

我们正在使用 ADS1285进行设计。  ADS1285的输出将为±2.5V、以+2.5V 直流为中心。 数据速率低于1KSPS、我们使用基于 TI TPS7A2050的单个5V 模拟电源(AVDD)。  基于 TI TPS7A2033的数字电源为3.3V。  

成本和功耗都不重要、但我们正在尽可能减少噪声。  
 

我们计划使用 OPA3S2859、原因有以下几个:

·      它为 ADS1285提供低输入阻抗

·      通过单个芯片运行采样和基准将最大限度地降低噪声。

·      其可选增益应有助于跨越动态范围。

我有几个问题:

·      我们是否根据项目定义选择了最佳运算放大器?

·      是否有一种将 OPA3S2859的直流输出偏置为2.5 AV 的简单方法?

·      我假设上一个问题的答案将涉及2.5V 基准。  我目前使用非常干净的 AVDD 中的分压器生成2.5V 的共模电压。  使用 REF5025会降低噪声吗?  REF7025是否会进一步降低噪声?

·      由于采样和基准将在偏置输出时使用相同的电压基准、我是否需要担心串扰?

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    每个光电二极管应用都从探测器电容开始、问题是:"计划的 TIA 是否与探测器电容保持稳定?" 首先、我将使用 OPA3S2859和检测器电容进行"相位稳定性分析"。

    请记住、ADS1285针对低信号频率进行了优化、而 OPA3S2859针对高频率进行了优化。 在 TIA 中使用快速运算放大器可能意味着慢速 ADC 的输入端具有巨大的宽带噪声。 因此、TIA 需要具有大反馈电容以实现低通滤波(这可能会通过减小相位裕度来破坏 OPAMP 的稳定性) 或者、您可能需要在运算放大器和 ADC 之间插入一个低通滤波器、以防止混叠效应导致噪声增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     我同意 Kai 的说法; OPA3S2859相对于您选择的 ADC 而言、带宽可能过高。 但是、我们不知道光电二极管电容和您的增益要求。 这可以发挥 Kai 还提到的作用:  

    1. 光电二极管电容(放大器的总输入电容)是多少?
    2. 输入电流范围(在上面您提到两个二极管之间的6个十进制幅度、但每个通道的预期最小值和最大值也会有所帮助)  

     放大器的输入共模可在器件的同相输入端设置为简单的电压基准。 如果电源干净、我认为没有必要添加参考。 除非您预计环境温度会发生大幅变化或存在功耗问题、并且您的设计需要严格的容差。  

    谢谢、
    Sima