This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:如何为低电流应用设置电流感应电阻器?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188241/ina213-how-to-set-the-current-sense-resistor-for-low-current-application

器件型号:INA213

尊敬的 TI 团队:  

我们在 应用中使用 INA213`AIDCKR 器件。 我们的要求是测量电流、直至达到0.35A。 由于数据表中提到允许的最小压降应>=10mV、因此我应该使用什么分流电阻值电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以测量并产生输出电压的最小电流是多少?
    在100uV Vos (INA213)和 Rshunt 为10mE 的10mA 负载电流下计算偏移误差(%)将得出100%的偏移误差。  
    那么偏移误差如何与输出电压相关呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纳文都、  

    要回答您的问题:

    [报价 userid="550041" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188241/ina213-how-to-set-the-current-sense-resistor-for-low-current-application/4476361 #4476361"]它可以测量和产生输出电压的最小电流是多少?[/quot]

    您可以使用以下公式计算您提供的场景的最小和最大电流:

    请注意、IMIN 是指在 Imax 的相反方向测量电流、因此实际上为-1.4安培。 因此、使用10m Ω 分流器和10mA 电流时、可测量电流范围为-1.4A 至8.1A。 一旦您使用下面链接的资源确定了一个新的分流电阻值、这将发生变化。

    我们有一个在线视频培训系列、可为您提供帮助、请参阅 :2.2如何选择分流电阻器、 3.2偏移误差3.8输出摆幅。  

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cierra
    请帮助获取以下问题的答案-
    1.您能否共享显示 Imin 和 Imax 分频值的文档?
    使用您提供的公式、看起来不符合我们的要求、因为我们的要求是测量10mA 至350mA 的电流。 我是对的吗?
    在这个电流计算公式中、VSP 和 VSN 是什么?
    4.在本陈述中,您所说的电流(10mA)是"因此,对于10m Ω 分流电阻和10mA 电流,可测量电流范围为-1.4A 至8.1A"。
    5. VOS 误差如何影响输出电压? 它的公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纳文都、

    [引用 userid="550041" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188241/ina213-how-to-set-the-current-sense-resistor-for-low-current-application "]由于数据表中提到允许的最小压降、我应该使用什么分流电阻值电阻器>=10mV[/quot]

    首先,我忘记在上一次答复中提到这一说法。 INA21X 产品能够感应10mV 的最小压降、但您无需将 Rshunt 压降限制为10mV。 您应该根据您要测量的电流范围和功率耗散要求选择 Rshunt、如本培训中所述:2.2如何选择分流电阻器

    这些公式不是来自文档、我根据输出电压限制找到输入电流范围、使用 Vin = Iin * Rshunt、其中 Vin = Vout/增益。 由于输出摆幅限制、输出电压限制为0.05V 至4.8V、如下文和3.8输出摆幅培训中所述。 Vout 也受基准电压的影响(NCP114AMX075TCG 的 Vref = 0.75V)。

    不可以、您将能够测量10mA 至350mA、其范围为-1.4A 至8.1A、 但一旦选择新电阻器、该范围将发生变化。 您将需要选择一个更大的电阻器来降低失调电压误差%。 首先、确定所需的测量范围和功率耗散要求、然后为该范围选择电阻器: 2.2如何选择分流电阻器

    3.很抱歉将这些定义留不出来,VSP:相对于电源轨的摆幅,VSN:相对于 GND 的摆幅。 本视频培训将介绍这些术语:3.8输出摆幅

    我打算提及这一发言。 电流范围为-1.4A 至8.1A。 我在上面的回复中越过了'10mA'。

    [引用 userid="550041" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188241/ina213-how-to-set-the-current-sense-resistor-for-low-current-application/4476361 #4476361"]在100uV Vos (INA213)和 Rshunt 为10mE 的负载电流为10mA 时计算偏移误差(%)将得到100%的偏移误差。

    5.数据表上的失调电压以输入(RTI)为基准,因此您需要将该值乘以增益来确定它将如何影响输出电压。 对于 INA213、以输入为基准的最大偏移电压为100uV。 增益为50V/V、因此您将在输出端看到的最大偏移电压将为.005V 或5mV。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cierra

    与该语句相关的一些查询-
    "您将能够测量10mA 至350mA、范围为-1.4A 至8.1A"

    查看 INA213数据表、输出电压摆幅将从50mV 到4.8V
    考虑10mA 电流和 Vref=0v 情况并计算输出电压摆幅
    (vinmin-Vos)*增益->(0.1mV-0.1mV)*50=0v,因此我们无法观察到输出电压摆幅。 那么、我们将如何能够测量电流呢?
    为了查看输出电压摆幅、电流应大于100mA 以查看输出电压摆幅。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navendra、

    建议分流器上的最小压降为10mV、以将由100µV μ V 的 INA213A 最大输入失调电压引起的误差保持在1%以下。 10mV 是100µV μ V 的100倍。 就这些。

    我会增加分流电阻、使您具有从0.75V 到大约4.8V 的最大宽输出电压摆幅。 如下所示:

    8µV 偏置电流产生的额外输入失调误差电压处于10µV μ V 范围内(35µA μ V x 0.22R =μ V)、远小于 IN213A 的最大输入失调电压。 (但请记住、输入偏置电流取决于您目前尚未提及的共模输入电压。)

    在上述示例中、您可以测量高达1%误差的最小电流为10mV/0.22R = 45mA。

    当然、如果使用0.22R 分流器时350mA 的压降太高、即77mV、则可以减小分流器。 然后、1%误差的最小电流会相应地发生变化。 (对于100mR 分流器、1%误差的最小电流将增加到10mV/0.1R = 100mA。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纳文都、

    [引用 userid="550041" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188241/ina213-how-to-set-the-current-sense-resistor-for-low-current-application/4480312 #4480312"]考虑10mA 电流和 Vref=0v 情况并计算输出电压摆幅
    (vinmin-Vos)*增益->(0.1mV-0.1mV)*50=0v,因此我们无法观察到输出电压摆幅。 那么、我们将如何能够测量电流?[/quot]

    从原理图中可以看出 、NCP114AMX075TCG 输出将 Vref 设置为0.75V、在上面的公式中假设 Vref=0.75V。 当 Vref=0V 时、超出您提到的输出摆幅限制。 如果要将 Vref 更改为0V、则需要增大 Rshunt > 10m Ω、以避免 "上升到 GND"限制。