This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185816/lmp7721-lmp7721

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: LM4140

数据表中提到、清洁度和湿度对 LMP7721的性能具有病毒性影响、这似乎对性能至关重要。 我的问题是、在应用时如何保护它不受潮气和其他杂质的影响、因为也不建议使用保形涂层。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    正如您所说、清洁度和湿度是否"对性能至关重要"主要取决于您的应用。 这与您的应用无关、而与 LMP7721本身无关。 换句话说、LMP7721本身并不是关键部件。

    在不太关键的应用中、可以使用保形涂层或灌封、方法是首选非吸湿性材料。 在更关键的应用中、印刷电路板可能位于密封外壳中、并在其中放置干燥剂(新鲜激活的硅胶或类似物)。

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    LMP7721是一款毫微微安级输入偏置电流放大器、专为具有极高输入阻抗和极小测量电流的应用而设计。 阻抗非常高的应用对磁通残留物或油等材料污染敏感、因为这些污染物会成为表面导电路径、使电流泄漏到高阻抗节点。  高阻抗应用对湿度和湿度也非常敏感、因为水分会影响 PCB 和组件材料的介电和绝缘特性。

    正如 Kai 提到的、您的应用对污染和潮湿的"敏感性"取决于您对输入偏置电流(IB)的性能要求、LMP7721输入走线所见的阻抗以及 PCB 和放置在高阻抗节点上的组件的材料属性。  

    对于 femto 放大器级设计、不建议使用保形涂层、因为这可能成为另一种会降低 IB 性能的表面漏电路径。 将放大器和反馈组件封装到接地的射频屏蔽层内有助于保护敏感节点免受潮湿和材料污染、并降低 EMI 和外部噪声耦合。 组装并清洁 PCB 后、在清洁过程中电路板吸收的任何水分必须在 高温烤箱中烘烤至少两小时。  完成 PCB 烘烤过程后、可使用带干燥剂包的防潮袋来存储电路板。 如果您的应用所处的环境非常潮湿、并且由于吸湿而导致性能下降、您可以考虑将 PCB 放置在密封的外壳或湿度受控的外壳中。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的快速回答。  我将在 PH 测量仪器中使用它。 那么、这是应用。 我提出这个问题是因为读数不稳定、而且非常不稳定。 如果您知道导致此问题的任何其他原因、您能否解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="411330" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185816/lmp7721-lmp7721/4467753 #4467753"]

    尊敬的 Ayodhya:

    LMP7721是一款毫微微安电平输入偏置电流放大器、专为 IN 非常高的应用而设计

    [/报价]

    感谢 Zach 的快速响应。 我也有同样的问题要问你。  我将在 PH 测量仪器中使用它。 那么、这是应用。 我提出这个问题是因为读数不稳定、而且非常不稳定。 如果您知道导致此问题的任何其他原因、您能否解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    如果印刷电路板在不可测试的读数过程中干燥且干净、则故障可能还有其他原因?

    在大多数情况下、当 PH 测量错误时、PH 传感器损坏。 这是我的经历。 pH 传感器非常敏感且容易受到攻击。 例如、当在 PH 传感器上连接欧姆表时、强制直流电流通过 PH 传感器会损坏 PH 传感器。 因此、最好使用另一个已知未损坏的 PH 传感器检查电路。

    另一个原因可能是电路问题。 您能否展示您的电路原理图?

    更简单的原因可能是连接器问题...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    电路产生意外输出电压的原因有很多。 您能否提供电路原理图和测试设置照片? 您的 PH 传感器的阻抗是多少? 如果您使用的是商用现成 PH 传感器、您可以指定器件型号吗? 根据您的 PH 传感器和所测量的解决方案、LMP7721的预期输入和输出电压是多少? 您能否提供输出信号的示波器图像?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很抱歉耽误你的回答。 我的帐户有问题。 希望您还在那里。

    这是 我们使用的电路、德州仪器在参考文献中给出了该电路。   我们 PH 探针的阻抗约为380兆欧。 最近我诊断出、随着 IC 温度的变化、读数会发生变化。  在运行时是否有方法补偿 IC 中的温度。 在我们的区域中、温度有点高、大约为35摄氏度。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很抱歉耽误你的回答。 我的帐户有问题。 希望您还在那里。

    这是 我们使用的电路、德州仪器在参考文献中给出了该电路。   我们 PH 探针的阻抗约为380兆欧。 最近我诊断出、随着 IC 温度的变化、读数会发生变化。  在运行时是否有方法补偿 IC 中的温度。 在我们的区域中、温度有点高、大约为35摄氏度。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    [引用 userid="549210" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185816/lmp7721-lmp7721/4479679 #4479679"]最近我诊断出、随着 IC 的温度变化、读数会发生变化。

    你能提供一个数字吗? 请指定读数的变化量。

    电压变化是否高于 LM4140的最大温漂(10ppm/°C)和4µV μ V/°C 的最大失调电压漂移?

    请记住、分压器 R1 / R2也可能会影响输出电压的温度漂移。 因此、R1和 R2的温漂应优于20ppm/°C、以便能够保持 LMP7721和 LM4140的精度。 因此、请仅为 R1和 R2采用最先进的薄膜电阻器。

    假设每个电阻器为20ppm/°C、LM4140为10ppm/°C、LMP7721为10ppm/°C (4µV μ V/°C 等于8ppm/°C、512mV)、则输出电压在25°C 至35°C 的温度窗口中仅变化200µV μ V 即使是巨大且不切实际的900fA 输入偏置电流漂移、也会在 PH 传感器上产生仅约300µV μ V 的额外电压漂移、从而在温度变化10°C 时产生约500µV μ V 的总漂移

    您会观察到这种情况吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayodhya:

    我看到您正在显示我们的应用手册中有关使用 PH 探针设计电路的图、这是一个很好的参考。 不过、这只是一个显示了一个 PH 电极电路的简化示例的图。

    您能否提供您的实际电路原理图? 如果您的设计有问题、我需要分析您实施的真实电路、以检查是否存在可能的错误。 另外、请提供测试设置的清晰照片、以便我检查是否所有设备均已正确连接。

    如 Kai 所说、请指定您正在读取的电压以及在哪些节点进行测量。 将示波器探头和/或 DMM 测试引线包含在测试设置的照片中将有助于我们了解如何以及在何处测量信号。

    Kai 对您的电路中可能存在的热漂移误差进行了出色的分析、但如果没有实际原理图、我们无法知道您可能看到的所有潜在误差。   µV 电路中、35°C 不会被视为特别热、绝大多数应用将很容易承受25°C 至35°C 范围内的小热漂移(Kai 分析结果为100 μ V 最坏情况)。

    如果您想进一步了解热漂移分析、可以在 LM7721数据表的"电气特性"部分找到热漂移规格:

    和 LM4140数据表的电气特性部分:

    此致、

    扎赫