This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:ブリッジ・アンプで使うには μ A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188663/opa549

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: LM4766

OPA549をブリッジ・アンプ回路で使いたいと考えています。μ A

LM4766のデータシートにある応用回路を参考に使用することを考えていますが μ A

使用可能でしょうか。もし使用可能であれば注意点があったら教えてください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji-San、

    [引用 userid="521034" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188663/opa549 もし使用可能であれば注意点があったら教えてください。[/quot]

    我需要了解您的应用中的详细设计要求。 例如、什么是应用? 负载类型、输出电压摆幅、所需驱动电流等是什么? 这是可行的、但如果我们能够满足应用要求、仿真可能会提供更好的理解。  

    下面是一个快速示例、我对此进行了说明。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../OPA549-Bridged-Drive-01192023.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 先生。

    感谢您的回答。

    我使用该放大器将电流流经音圈电机的线圈。 现在、我使用一个放大器来驱动它、但我想使用一个桥电路来驱动更大的电流。

    负载类型:线圈(10Ω)
    输出电压:±24V
    输出电流:4A

    问题。
    为什么基准电路将 U1的输出信号(Vp)显示为 U2的输入信号?
    我的想法是使用相同的输入信号创建一个使用反相和同相放大器电路的桥电路。

    此致、
    Shuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji-San、

    您是否在音频应用中将扬声器驱动至20kHz? 音频应用的重要性如何? OPA549可能不适合驱动音频扬声器应用。  

    输出音圈是否为24Vpp? 如果它是24Vpp、则功率放大器的每一半将负责驱动12Vpp 的振幅。  请告诉我们有关音频应用的更多信息。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 先生。

    感谢您的建议。

    我不会将其用于音频应用。
    我想在直流电平到大约10kHz 之间使用它、因此 OPA549的增益带宽很好。

    我将为音圈使用48Vpp。

    此致、

    Shuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji-San、

    Raymond 正为中国新年而外出。   我将尝试跟进这些帖子。

    您似乎有一个单端输入、需要将其转换为差分输入以驱动高功率差分(BTL)线圈。 Raymond 使用第一级的输出并馈送到反相级、以生成反相信号。  在这种情况下、输入源中的总负载会降低。  缺点是第二个反相级的相位不会在带宽上升时保持恰好180度、这将导致较高频率下的差分误差。   

    相位误差将导致共模信号。  理想情况下、当相位差达到完美的180度时、共模增益为零或非常低。  随着相位误差的增加、共模电压也会增加。

    在下面的电路中、我使用一个简单的电阻分压器测量了共模电压。  在测量两种电路类型之间的共模增益时、以下电路的共模增益较低(使用反相和同相级)、主要是因为相位保持180度。

    然而、由于额外的 R/C 组件、这是一个稍大的解决方案。   

    如果您的系统对这些差分误差很敏感、理想的解决方案是使用全差分放大器将单端解决方案转换为差分、然后使用缓冲器连接的 OPA 驱动负载。  但是、很多时候、这不是一个关键问题、 因此 Raymond 的电路和上面的电路都可能正常。

    此致、
    Mike