This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:有关 TLV3502-Q1的问题

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7034, TLV3502, LMV331-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187964/tlv3502-q1-question-about-tlv3502-q1

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV7034TLV3502LMV331-N

您好:

客户设计了两个分别使用 TLV7034和 TLV3502的峰值采样电路、参数相同。 然而、当使用 TLV7034时、发现 R293电阻器上有一个0.01V 的压降(相应的电流为0.2mA)、也就是说、比较器正向输入端的 IO 达到0.2mA、但是在技术规格中的 IO 只有1pA。 我们如何理解这种现象?

当使用 TLV3502替代 TLV7034时、不存在上述现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系。 您是指 IB (输入偏置电流)吗? 输入偏置电流是从比较器的每个输入流向 GND 的电流。 IO 是 每个输入偏置电流之间的差异(或不匹配)。   

    无论如何、偏置电流的200uA 极高。 该部件可能会损坏。 您是否尝试过其他 TLV7034样片?  

    此外、您的源输入电压是多少? 输入是否在共模电压范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是否确定要为峰值采样电路采用比较器? 您是否不会为此使用运算放大器?

    芯片损坏的原因可能是连接到输入端的100nF 电容器:当电源电压突然下降时、100nF 可能已存储足够的能量、在放电到输入端的 ESD 单元中时会损坏输入端。 当您在芯片未通电期间施加电压时、+input 也是如此。 在输入端串联添加限流电阻器、将输入电流限制在10mA 以下可能会达到目的并防止损坏。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、这是一个很好的问题。  

    Jimmy、

    我们将等待您的跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是, 输入偏置电流大约 为0.2mA。我已经尝试过其他 TLV7034样片、 结果是一样的。

    CSI 的输入电压低于2.5V、TLV7034的电源电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是?使用运算放大器而不是比较器 Δ I
    我尝试将 R251的电阻值更改为10Mohm、但 R251上的压降大约为1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liuhl、您好!

    [引用 userid="448507" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187964/tlv3502-q1-question-about-tlv3502-q1/4480879 #4480879"]您的意思是可以使用运算放大器代替比较器?[/quot]

    通常、峰值检测器中使用 OPAMP。

    您可能需要阅读以下内容:

    https://sound-au.com/appnotes/an014.htm

    您采用比较器的原因是否特殊?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用比较器没有特殊原因、我将尝试使用运算放大器来查看是否有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我无法打开以下链接。 您能否分享应用手册:

    https://sound-au.com/appnotes/an014.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iiuhl、

    使用运算放大器可能会更好。

    运算放大器具有线性输出、该输出可设置为电源轨之间的任何电压、因此可轻松跟踪输入。

    比较器具有数字输出、不应位于电源轨之间的某个位置(如果强制为线性、甚至可能会因击穿而导致损坏)。 比较器数字输出应持续"抖动"(或"PWM"-'ing)以保持"模拟"输出。 该电容器的充电和放电过程持续发生抖动、将消耗相当大的电源电流。

    还提供了一种重置峰值的方法、因为您可能会在启动期间获得一些随机输出。

    如果您确实想使用比较器- LMV331-N 数据表(第20页)显示了峰值检测器电路。 我建议使用与发射极串联的电阻器来限制电流、以防止电容复位时输出可能短路。