This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138 - TIDU833中的 BOM 电阻器错误

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189388/ina138-ina138---bom-resistor-error-in-tidu833

器件型号:INA138

尊敬的专家:

我正在使用 INA138进行设计、我在高共模设计文档中发现了一个错误:

https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf?ts=1674152579656&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

在 A.2物料清单表的第14页上、200k (R1)电阻器制造商器件型号错误、因为它指示的是1欧姆电阻器而不是200k 电阻器。

替代器件型号正常。

此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    是的、您回答正确。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    同样在 INA138原理图的同一页上、+VIN 和+V 引脚互换。

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    编写附注和数据表时遇到的问题是、您会成为例行疏忽、并开始反复忽略错误。 唯一的补救办法是使用交叉检查方法:另一人在撰写文档时没有被他人侵入、并担任用户角色、仔细阅读整个文档并进行更正...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    没错!

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    感谢您的指出。  我将提交此申请以进行修复。  我假设作者希望此器件位于 BOM "CRCW2010200KFKEFHP"中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    是的,真的!
    谢谢先生!

    此致、

    安德拉斯