This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:监控负电源轨。

Guru**** 2538450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA226, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188248/ina229-monitor-negative-power-rail

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: INA226INA228

我能否将芯片配置为测量-5V 电源? 我是否可以遵循参考电路? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vbus 可以感测相对于 INA 接地的0至85V 范围内的任何电压。 可以通过将 INA GND 设置为最低电位来解决此问题。

    如果您可以提供原理图和/或描述您的电路、 我可以提供更多输入。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到下面有226场讨论。 正面还可以 负侧是我有疑问的问题、尤其是 VBus。 我认为接地不正确、而是引脚10/9。 请帮助并澄清问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 GND 将是正确的方法、因为 Vbus 多路复用器将从 Vbus 到 GND 引脚进行采样(电压= Vbus (引脚)- GND (引脚))。 因此、如果您要测量 Vin+/Vin-的节点电压、它们的电压为-28V、因此 Vbus 必须为 GND。 这将导致 Vbus - GND = 0 -(-28)= 28V。或者、您可以将其视为 GND 高于-28V 电源轨28伏、因此、要在 Vbus 测量上获得28V 电压、必须将其连接到 GND。

    您必须在代码中区分它来自负电源轨 INA229、因此应该为负。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、U8的 VBUS 是否应连接到 VI+? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于您是要测量轨电压还是负载电压。 唯一的变化是分流电阻器的压降。 您可以将其放在分流电阻器的任一侧。 在此 U8的特定示例中,我们将测量负载电压(+28V - I*Rshunt)。 您可以将 Vbus 置于 Vin+并获得28V。

    对于 U6、最低电位必须为 GND、在本例中为-28V、我们无法监测负载电压、因为它需要将 Vin-置于超出绝对最小值的电压中 如果您想获得负电源轨的负载电压、则不会使用上述配置、而是连接到负电源轨负载的高侧、并将 Vbus 放置在 IN-引脚上。 但是、如果您想要测量负轨电压、则上述值是可以的。 请参见下图。

    (这只是为了说明我试图描述用于负轨负载电压测量的连接方式)

    如果您要测量正电源轨电压、则应将 Vbus 置于 Vin+。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 最后一个问题。 INA229有此图、MUX 硬接地。 是正确还是只是拼写错误? 如果是硬连接、负电压侧可能无法工作。 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 INA 多路复用器连接到器件的 GND 引脚。  

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终确认。 我可以像 INA226一样使用 INA229/8来监控正负电源。 我知道、我需要添加隔离器以进行负 SPI/I2C 传输。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、INA228/9可用于通过适当的电路配置来监控负电源。

    电路原理图和布局完成后、您可以创建新主题、与我们的专家一起查看原理图/布局。

    此致、

    化学文摘社