This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这2个组件的最高结温是多少

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC27M7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189957/what-is-the-maximum-junction-temperature-for-these-2-components

器件型号:TLC27M7ID、SN74AC14DR

您好!

‘数据表通常提到绝对最大额定值’下的最高结温。 通常用于确定结温的公式为 Tj = Ta +(Rja * power)。

 

对于 TLC27M7ID:

数据表中不提供 TJ 和 RJA 数据。

最大额定功率可用于不同的封装。

但我无法使用上述公式来确定绝对最大结温、因为存在2种未知 Tj 和 RJA。

 

对于 SN74AC14DR:

数据表中未提供 TJ 和最大额定功率。

热阻抗 RJA 可用于不同的封装。  

但我无法使用上述公式确定绝对最大结温、因为存在2种未知 Tj 和 Power。

 

请指定这2个组件的最大额定结温。

 

此致、

Shwetha P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha、

    TLC27M7数据表的"功耗额定值表"中提供了相关数据。 使用"降额因子"、结温可外推至150°C

    示例:725mW -(150°C -25°C) x 5.8mW/°C = 0mW (150°C 时)

    但请记住、这150°C 的结温更是一种学术价值、如果希望实现最高的可靠性和寿命、则结温不应长时间达到这一价值。

    Kai