This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:关于铅镀镍的厚度

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187594/opa2348-about-the-thickness-of-ni-plating-of-lead

器件型号:OPA2348

大家好、

 

我从客户支持中心获得了 OPA2348AIDCNR 规范中铅镀镍厚度0.5um (最小值)。

但是、我们的客户评估了大约0.21um 的电流、因此超出了规格。

我想知道他们的测量方法和铅的位置是否正确。

我想、之所以会出现这种差异、是因为您的测量方法和位置不同。

 

我可以在私人消息中共享测量结果。

请与我联系?

非常感谢您的验证。

 

此致、

隐藏

 

[测量结果图像]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    这是客户在多个设备上看到的问题吗? 如果是、有多少个单元? 我们可以在内部查询此问题、但如果您怀疑此问题是器件的不合格问题、我建议您向 我们的客户退货门户提交申请分析 、以便进一步调查。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley-San、

     

    目前、它们的额定值为1。

    我已被客户退货门户拒绝。

    (原因:很难在客户退货门户中提供技术意见。)

    因此,我们希望听取你的意见。

     

    我们需要您的帮助。

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、  

    我理解、感谢您的解释。 我正在向我们的内部团队询问我们的流程和验证、但您能否提供更多有关客户如何测量镀镍的信息、并提供顶部标记的图片?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    此外、您能否解释是什么促使客户测量镀层厚度? 器件是否存在电气或机械问题?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hide-San、  

    请与客户分享这些资源、看看这些资源是否能解答他们的问题: https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、  

    我将此主题标记为"TI 认为已解决"、因为此次讨论已在 论坛上结束。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢!
    此致、
    Ashley