This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2379:压摆率问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189949/tlv2379-slew-rate-issue

器件型号:TLV2379

尊敬的技术支持团队:

当同一个方波同时输入到 TLV2379的 ACH 和 Bch 时、输出波形的下降压摆率会有所不同、并且 ACH 中似乎存在异常。 这是否是压摆率相关电路的可能故障?

我想单独发送详细信息。

您可以共享电子邮件吗?

μ■配置
电压跟随器
电源电压 V+=3.0、V-=GND
输入方波3Vpp 0.5Hz

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    偏压摆率在很大程度上取决于电路和测量条件。 如果没有原理图和有关应用的更多详细信息、则无法提供进一步的答案。

    要查看运算放大器损坏导致的压摆率是否更高、只需更换新的 TLV2379并再次检查即可。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    在数据表中、有一个2V 步长示例(单位增益)。

    下降压摆应有所不同   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

     某些 NG 器件上的 ACH 和 Bch 之间的压摆率下降是不同的。

    好的、器件是 ACH 和 Bch 之间的转换率相同。  

    我的资料包含客户的信息、因此我想将其发送给您。

    我请求了朋友送货。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、很抱歉我无法 分享详细信息。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    此问题将离线解决。  

    应该注意的是、TLV2379压摆率具有相当大的可变性。 CH1和 CH2可能甚至不相同。