This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:INA237的问题

Guru**** 2579185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185343/ina237-questions-of-ina237

器件型号:INA237

尊敬的团队:

读数瓦数与实际仪表之间存在差距
ina237 <-> POE <->MFi
13.566 <->14.57 <->15.9
21.635 <->23.32 <->24.65
27.787 <->30.41 <->32.13
36.652 <->39.92 <->42.12
42.898 <->46.9 <->49.

R3715和 R3727是否需要更改为100 Ω?
2. R6832 R6845是否会影响功率的准确性?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    最后两个读数也相差很远。 您能否详细说明这两个读数是什么以及它们为什么不同意? 您是否也可以检查电流和总线电压?

    专门回答您的两个问题:

    1. 无需更改为100欧姆
    2. 这些电阻器不应影响读数的匹配、但最好查看电流、电压以及功率。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    一段时间内,我没有听说过有关此问题的进一步更新。 现在我将关闭该主题,如果您将来需要帮助,请回帖。

    此致、Guang