This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:输出噪声(OUT 引脚)纹波减少

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185943/ina186-output-noise-out-pin-ripple-reduce

器件型号:INA186

你(们)好  

我的客户需要改善 INA186输出噪声、因为波形看起来太小、无法影响触发点的稳定性。

您是否有任何降低输出噪声的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很难用这么少的细节来说明任何有用的东西、遗憾的是、示波器图很难解密。 示波器设置是什么?

    您能否展示原理图并详细了解该应用?

    我只能猜测:您是否想说两个输入端不存在噪声、但 INA186输出的是有噪声的信号? 在本例中、我将添加一个低通滤波器。

    REF 信号呢? 它是否干净、稳定且无噪声并提供低欧姆值?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照 Kai 的要求帮助澄清问题。

    另一个需要考虑的因素是共模电压。 如果共模输入为开关类型、即使在差分输入稳定的情况下也可能会出现输出失真。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一段时间内,我没有听说过有关此问题的进一步更新。 现在我将关闭该主题,如果您将来需要帮助,请回帖。

    此致、Guang