This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输出电压为8至20V 的应用。 此设备能否处理它?

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190231/ina296a-application-with-8-to-20v-vout-can-this-device-handle-it

器件型号:INA296A

您好!

我使用的是 A3版本的0.5m Ω CSR。 输出电流为0至100A、电压范围为8V 至20V。  

INA296A3能否处理如此高的共模? 因为它仅提供5.0V 电压。

此致、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    在 INA296的整个电源电压范围内、输入端的 VCM (共模电压)可在-5V 至110V 之间变化。