This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2775:TLV2775和 TLV2775A 之间的差异

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2775, TLV2775A, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189330/tlv2775-difference-between-tlv2775-and-tlv2775a

器件型号:TLV2775
主题中讨论的其他器件:、 TLV9054

大家好、

 

您能告诉我 TLV2775和 TLV2775A 之间的区别吗?

除了 Vos 外、它们看起来非常相似。

还有事吗?

 我的客户如何选择合适的器件?

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个不同之处:

    • TLV2775A 具有更低的输入失调电压、和
    • TI 不再销售 TLV2775A。

    TLV9054更好、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我认为 TLV2775A 仍处于活动状态:

    https://www.ti.com/product/TLV2775A?keyMatch=TLV2775A&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    您好、Itoh、

    TLV2775A 是 TLV2775的选定版本、其最大输入失调电压较低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Kai-San、

    感谢 您的更正。

    除了输入失调电压、我发现 CMRR 在 Vdd=5V 时的差异。

    这都是因为电气 特性差异吗? 或者、 它是否有任何其他扩散?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    器件之间存在一些小差异、但您可以预期它们的性能与失调电压不同。

    最棒的
    Jerry