This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA452:电压峰值 OPA445驱动容性负载、反馈环路补偿

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA452, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190661/opa452-voltage-peaks-opa445-driving-capacitive-load-feedback-loop-compensation

器件型号:OPA452
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我需要驱动一个10uF 电容负载、此负载可用作一个低通滤波器来阻断直流电流。

OPA452可放大矩形信号的电压、而推挽配置中的2个晶体管可放大电流。 该电路也在数据表第12页 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa452.pdf?ts=1674827094813&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA452中进行了说明

我为电容器 CF 选择了一个值、以便在驱动具有高电流的轻负载时、电压不存在交叉。 但是、如果负载为30千欧、您仍然可以测量信号中的峰值。 如果我增大 CF 的值、则信号不再为矩形、并且随着高频不再被足够放大、变得更加圆形。

下面是问题的图片:


我该怎么做才能更好地补偿这种情况、并且仍然具有矩形信号?

我希望有人能帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看到两个问题:

    1、转换速率快到大电容可能意味着负载电流尖峰过大的短路情况。

    2. 10µF μ F 的大容性负载很可能会破坏电路的稳定性并导致振荡(->示波器图)。

    a tipp:由于时基设置得太慢、因此示波器图显示混叠伪影。 选择每分段1µs μ s 的偏转时间、您将看到振荡。

    我会使用在 TINA-TI 中运行"相位稳定性分析"

    OPA452 TINA-TI 参考设计(修订版 B)

    以了解如何使电路稳定。

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    [引用 userid="550918" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190661/opa452-voltage-peaks-opa445-driving-capacitive-load-feedback-loop-compensation "]我可以做些什么来更好地补偿这种情况,并且仍然有一个矩形信号?

    您能否向我们提供设计要求或原理图、以便我们能够推荐最佳方法? 我们需要了解 仿真和补偿的电源电压、输入信号、输入信号频率、上升/下降沿时序要求、输出摆幅、负载电流、互补电流升压级组件等。  

    正如 Kai 指出的、由于运算放大器输出端的10uF 容性负载、现有电路可能会振荡。  我们还有 OPA593、 它无需额外的电流升压级即可满足您的要求。 请告诉我们  

    最棒的

    Raymond