This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:静态电流

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190520/lm2903b-q1-quiescent-current

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903-Q1LM2903B

您好!

您能告诉我 LM2903-Q1的静态电流吗? LM2903-Q 具有2通道比较器、数据表如下所示。

2ch 的值是多少? 我很困惑、因为对于单通道、VCC = 4V 时 SPICE 模型显示550uA。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    是的。 该值适用于两个比较器、或每个比较器275uA。

    模型电流不正确。 我们将解决这个问题。

    您可以通过输入模型并将"I_S"行更改为275u 来快速修复它:

    (小部分
    *注意:
    *对以下参数建模:
    * IQ、tpd、VCM、Vs、Vhys、 IB、Vos、
    *如果任一输入超出建议的最大范围、则输出将悬空至相应输出的1/2 Vs
    *如果电源超出建议的最大范围、两个输出都将浮动到中间电源
    *
    (小部分
    *拉电流 LM2903B
    .SUBCKT LM2903B IN+ IN- Vcc GND OUT   
    X_U4 N21103 N858868 Prop_DELAY  
    X_U2缓冲器 IN+buff N21168 V+_buffer V-_buffer INPUTRANGE  
    X_U5 N21237 GND N21168 0 V+_buffer V-_buffer VCC N858872 OUT OUT_Stage  
    X_U6 GND V+_buffer V--_buffer VCC Supply_Buffer  
    X_U3        N785573缓冲器 N21103 V+_buffer V-_buffer N852568 HPA_COMPHYS
    I_IS        N843683 GND DC 275u  --------------------------------------------------------------- 更改我
    X_U7 N21237 0 V+_buffer V-_buffer Supply_Enable  
    x_U1 IN+ IN+缓冲器 IN-缓冲器输入缓冲器  
    I_IBP        IN+ GND DC -3.5n  

    此致、

    Paul Grohe