This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输出波形

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184671/lmv321-output-waveform

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我对 LMV321有疑问。

我在同一反相电路中找到了具有不同输出波形的器件。
我知道(1)是正确的输出波形。
我认为波形(2)不是正确的工作波形、我的理解是否正确?


TINA-TI 中的输出波形与(1)中的波形相同。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    看了原理图、知道了有关电路和输入信号的所有详细信息、这是很难回答的。 但是、右侧的示波器图显示了输出信号被驱动为硬饱和状态的运算放大器。 换句话说、在右侧示波器图中、输出信号削波、而在左侧示波器中、一切似乎都正常。

    您能提供更多详细信息吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata-San、

    您能否提供 反相电路的原理图? 此外、这可能与 LMV321的 PCN 有关、其中器件发生了重大变化、其中一个变化是添加了压摆升压。 我已包含一份由 Mouser 公开提供的 PCN 副本。

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20191122000_20191125165030264.pdf 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San 和 Kai-San、

    感谢您的回复。
    感谢您的回答、它非常有帮助。

    此处提供了一个简化的电路图。 它是一个简单的反相电路。

    我还有一个问题:在 PCN 中没有提到直通式升压。 是否添加了任何功能?
    (2)中的波形是否正常工作?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!  

    PCN 表示设计发生了变化:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    是的、这是预期的输出行为。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San 和 Carolina -San、


    感谢您的回答。

    我无法理解、仅在 PCN 设计更改说明中添加了压摆升压。

    我知道它是预期的输出行为。
    设计更改会增加压摆升压功能、这是什么类型的功能?
    外设电路条件是否会影响输出波形?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    虽然 PCN 中未列出所有更改、但 PCN 确实描述了设计中的更改。 该设计更改的一部分是添加了压摆升压。  

    下面是一个常见问题解答、可帮助您了解压摆升压。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055566/faq-why-does-the-slew-rate-in-my-application-not-match-the-op-amp-s-data-sheet'

    由于压摆升压受到输入电压差分(VID)的影响、外设电路确实会影响输出波形。 较大的 VID 将意味着转换增强处于活动状态、而较小的 VID 将不会打开转换增强。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    压摆升压有时会导致双极运算放大器消耗极少的电源电流的问题。 极少电源电流的双极运算放大器通常很慢、无法提供高压摆率。 增加的压摆升压功能可以在一定程度上加快运算放大器的速度、但这种加速功能通常在有限的范围内工作、并可能导致奇怪或至少意外的行为。 您可能会发现此主题非常有用:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999779/opa991-opa991-is-not-meeting-its-slew-rate-specification

    如果您需要 OPAMP 的互斥字符、您始终必须支付价格...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San 和 Kai-San、

    感谢您的支持。

    我再次检查了 PCN 文档、并添加了晶圆厂网站的说明。
    ・不同的制造厂是否存在压摆升压功能?
    ・CBB 和 LBC9的特性是否因工艺而异?

    我想确认设计是否已在所有制造工厂进行了更改。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    不同制造基地不存在压摆升。 这将出现在 LBC9流程中、设计不会在所有制造工厂中发生变化。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、


    感谢你的答复。

    我知道、LBC9流程经过重新设计、BCB 未经过重新设计。
    我了解到有具有不同特性的相同器件。


    此致、
    石田山