This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐一个可以替代 OPA552的运算放大器

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190298/please-recommend-an-opamp-that-can-replace-the-opa552

器件型号:OPA552

你(们)好  

OPA552器件用于 V 至 I 转换器。 

我们希望使交流电流在大约200mA 的1Hz 至1.5KHz 范围内、并且我们将使用+15V -15V 电压作为电源。

请推荐一个可以替代 OPA552的运算放大器

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!  

    [引用 userid="548356" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190298/please-recommend-an-opamp-that-can-replace-the-opa552 "]请推荐一个可以替代 OPA552[/quot]的运算放大器

    最佳替代方案是 OPA593。 它具有更好的封装尺寸、Vos、BW、电压摆幅、电流检测限制、 CMRR 等。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond