This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:有关 ADC &放大器;DAC (DAC5652A)设计的回顾

Guru**** 2811265 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021, LMH6321, OPA695, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187438/lmh6554-regarding-the-review-of-adc-dac-dac5652a-design

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:THS4021LMH6321OPA695

我要附上 ADC-DAC 原理图。

请查看放大器部分、如果需要进行任何更改、请告知我。

e2e.ti.com/.../adc_5F00_dac.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mastik、  

    请允许我们稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍作回应、今天是美国的假日、我们将尽快返回给您。  

    最棒的  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mastik、

     我们已经查看了原理图中的放大器:

    1. THS4021
      1. 这是一个增益要求为10V/V 的解补偿放大器 该注释显示增益为12、但配置显示约为7V/V  
      2. DAC 是输出电流源、输出电阻为300kOhm、建议匹配每个输出端的阻抗。 DAC2902数据表图4中显示了一个示例。 另请参见涵盖电流源 DAC 连接的应用手册: 简化的第2部分和第3部分

    2. LMH6321
      1. 建议在放大器输入之前添加一个串联电阻器、具体取决于放大器相对于前置放大器级的位置。 这可以是0至5欧姆的电阻器。  

    3. OPA695
      1. 此处将配置哪些滤波器? 它看起来像 LPF 和 BPF。 使用电流反馈放大器进行有源滤波可能有点困难。 这是可能的、但确实需要调优和初始仿真测试。 这是因为考虑到稳定性问题、不建议在电流反馈放大器的反馈中使用电容器。

    4. LMH6554
      1. 全差动放大器要求两条路径对称。 IN+和 IN-之间具有不同的阻抗

    感谢您的耐心等待、

    Sima