This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:切换频率的计算

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191000/tlv3601-calculation-of-the-toggle-frequency

器件型号:TLV3601

尊敬的团队:

1.根据我之前的问题,建议 按下图所示计算切换频率:  

  

不过、在我计算 TLV3601的切换频率后、结果(153MHz)与数据表中的规格(325MHz)存在巨大差异。  我的计算错误吗?

  (2.5+2.5+0.75+0.75)=6.5nS。 Ftoggle = 1/6.5nS = 154MHz。

此致

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用传播延迟可得出最坏情况的估算值。 即使输出尚未完成切换、输入也可能处理下一个边沿。 数据表规格正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    200mVpp 的正弦波是否允许更大的过驱? 过驱越多、速度越快。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    感谢您的联系。 是的、您的计算是正确的、并且是一条很好的估算一般经验法则。 但是、如 Kai 所述、使用的传播延迟和 tr/TF 时间为50mV 过驱时、其中切换频率规格为200mV 正弦波、具有更大的过驱(因为 Vcm 为 Vee + 300mV)。 由于  现在传播延迟时间更快、更多过驱将影响切换频率