This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022:数据表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190728/tle2022-datasheet

器件型号:TLE2022

您好!

你好。

我完全不理解数据表、尤其是绝对最大额定值、尤其是注1。

可能是一个更详细的情况:当 Vcc-(V-)接地(0V)时、Vcc (V+)上可能施加的最大电压是多少?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TLE2022为1989年、当时运算放大器通常由双极(或"分离"或"对称")电源电压供电、通常为+/-15V。 请参阅数据表的图1b、2b、3b 和4b。 因此、电源电压由三个电位组成、即正电源电压、负电源电压和信号接地(=电源接地)。 信号接地将是正电源电压和负电源电压之间的中点。 这就是"绝对最大额定值"的"注释1"要说的意思。

    [引用 userid="485275" URL" URL ="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190728/tle2022-datasheet "]可能是一个更详细的情况:当 Vcc-(V-)接地(0V)时、Vcc (V+)可能施加的最大电压是多少?

    这将是+40V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Kai 所述、TLE2022 的绝对最大额定电源电压为+/-20V (采用双电源)或40V (采用单电源)、但您需要注意的  是、该器件在任何长时间内都不应在40V 下运行、因为这可能会影响器件的可靠性-请参阅下文。

    此外、请注意、输入和输出电压范围是所用电源电压的函数-请参阅下文。  因此、对于额定最大30V 单电源、输入共模电压为0V 至28.5V、而输出范围为1.3V 至28.9V -请参阅下文。