请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 ADS7142
大家好、团队、
我将探讨 ISO224的瞬态行为。 按照您站点上的说明、我已将 TINA-TI 模型和转换器下载到 CIR 文件中、以便将其运行到 LTSPICE 环境中。 但我遇到了错误、无法理解它的位置。

请浏览错误屏幕截图、帮助我解决错误。
谢谢、此致
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
PFA
e2e.ti.com/.../ISO224_5F00_TLV9002_5F00_ADS7142_5F00_Transient.TSC
您好、Tom、
感谢您解决问题。
我已从 ISO224数据表中获取电路文件、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 设计文件