This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:TLC2272是否具有 UL 认证?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191346/tlc2272-does-tlc2272-have-ul-certification

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件: OPA2277

TLC2272是否具有 UL 认证? 如果获得认证。 请   通过:aiwen.chen@arrow.com 将认证编号发送给我。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    否、我们没有针对该放大器的 UL 认证。  对于我们的任何放大器而言、这种情况都很少见、UL 认证通常用于符合终端设备级别(例如电源、消费品等)的要求。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael;

    您能否提供有关  TLC2272、 OPA2277的 CE 报告或测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 其他  质量检查报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    与 UL 类似、此放大器上也没有 CE 的外部批准。

    您可以在下面的网站上找到我们任何器件的所有质量信息。  您应该能够找到在器件上运行的所有 qual 测试、以使其符合发布条件。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-reliability.html

    例如、对于 TLC2272CD、我生成了以下信息:

    您应该能够找到我们提供的有关质量的任何信息。 我们的放大器进行了测试。

    此致、
    Mike