This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191386/amc1350-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件:INA290

尊敬的支持团队:

我会有一个部分涉及的问题。 是否可以通过上述曲折型芯片(INA、AMC、LMP 等)中的一个来检测短路?

非常感谢您的参与。

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    是的、可以使用 AMC 器件检测系统中的短路。 您可以调整分流电阻器/感应电阻器的大小、使最大标称电流/电压仅使用部分输入电压范围、预期的短路电流/电压与最大输入电压范围或削波电压匹配。  

    但是、如果在分流/感应电阻器上发生短路、则会更加复杂。 分流电阻器短路以进行电流测量将导致电流流过器件、从而可能导致损坏。 检测电阻器短路以进行电压测量也可能导致损坏、但是电压检测器件的高输入阻抗应防止大电流流动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复、这正是我所做的。 在电流传感器的输出端、在我的情况下是 INA290、我使用比较器、如果传感器电压高于某个电平、该比较器会为我提供0/1。 我的不确定性来自短路的事实、在本例中、电压变为零、但电流变为无穷大。 因此、在分流电阻器上、有0伏的压降、因此我无法检测到短路、或者我在这里缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、  

    您是否遇到了您生产的电路短路电流问题、或者您是否处于原理图级别、并试图了解短路期间的行为?  

    如果短路电流流经分流电阻器、 将在 INA 的输入引脚上实现电压。