This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904-Q1, LM2904BA-Q1, LM2904B-Q1, LM2904B, TLV9352-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185826/lm2904-lm2904

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他部件:、、、 、TLV9352-Q1LM2903

我们在使用 LM2904BAQDGKRQ1 (电路编码为29Y0 2EMB)运算放大器时遇到问题。

该电路是从 Mouser (595-LM2904BAQDGKRQ1)购买的。

 在我们的原理图中、这用于构建电流源。  

 问题是运算放大器的输出电压(引脚1)比电源小4.8V。

 在数据表中、该参数 约为1.4V。

 

  在同一数据表中、LM2904AV 的输出电压摆幅约为4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。

    所有 LM2904型号的输出范围几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 LM2904-Q1中、我们有不同的电压摆幅输出  

     -对于 LM2904-Q1、LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1、我们拥有  

    对于 LM2904B-Q1和 LM2904BA-Q1、我们拥有

    这意味着输出电压摆幅非常不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的1nF 电容器可能会使其振荡。 请使用示波器进行检查。 否则、我看不到为什么输出不能更高。


    由于测试负载不同、数据表值也不同。 实际行为相似(但 B 变体略强)。

    典型输出行为如图6-11/6-12和6-46/6-47所示。 由于比例不同、图形看起来不同、但曲线的实际值相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图中的输出电流几乎为0 (PMOS 晶体管的栅极)。

    这意味着根据您的数据表、我应该具有最大1.61V 的电压摆幅。

    但事实并非如此...

    我已使用不同的运算放大器 LM2904 (来自 SEMI)来更改运算放大器、并且电压输出摆幅正常(低于2V)。

    请帮我了解这种行为。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    电源电压为+23.8V 且输入电压为+23.7V 时、您超出了 U500A 的共模输入电压范围。 此处的最大输入电压为+21.8V (+23.8V - 2V)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、

    当两个输入都高于输入共模范围时、两个输入引脚都截止;因此没有输入信号。  

    在具有最不平衡输入级的最旧设计 LM2904上、当两个输入都高于共模范围时、它们将具有变为高电平的输出。 LM2904B 具有良好平衡的输入级、因此当两个输入都超出共模范围时、输出不可预测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    在此应用中、TI 是否有一个运行方式与 LM2904DR2G 类似的运算放大器? AEC-Q100是首选

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    临时解决 方案可以是 LM2904-Q1 (不是 B)或 ON 解决方案、但支持此(截止)操作的任何一个都没有数据表声明。 这种情况可能会在未来的一天内停止工作。 注意 PCN 通知。 这不是最好的想法。

    TLV9352-Q1是更好的解决方案。 请参阅图6-30、其中显示了无相位反转。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ron、

    感谢您的反馈。  

    我对原理图做了更改、我想知道这是否可行。

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    您不再连接到 Q501的引脚3?

    红色"GND"和"23V"标签是什么意思?

    请记住、最大输入电压必须保持低于 LM2903电源电压2V。 请参阅数据表的第6.3节。 因此、在+24V 电源电压下、最大输入电压不得超过+22V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的快速响应。

    此版本中未连接 Q501的引脚3 (它将替换为单个晶体管)

    GND 是 U500A 引脚3的电压(0V)

    23V 是 U500A 引脚3上的最大电压。

     电路是电流源。 在正常 工作模式下工作正常。

    问题是我尝试禁用电流源。  使用旧电路(在该胎纹的开头)时、两个运算放大器的电压  

    输入超出了有效范围。 这就是我更改禁用电路的原因。

    正确 的做法 是输入电压(在建议的工作条件下)应最大为22V。

    但在数据表的第9.3.3节中、我们有:

     9.3.3输入共模范围
    有效的共模范围为从器件接地到 VS–1.5V (整个温度范围内 VS–2V)。 输入
    可能超过 VS、最高可达最大 VS、而不会损坏器件。 有效输入中必须至少有一个输入
    共模范围、使输出成为正确的相位。 如果两个输入都超过有效范围、则为
    输出相位未定义。 如果任一输入电压低于 V–0.3V 以上、则应将输入电流限制为1mA
    并且输出阶段未定义。

     根据我的理解、该电路应按照第9.3.3节的规定工作。

     我问过这些电路、因为可能我没有考虑所有情况。

     谢谢你

     Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    [引用 userid="549217" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185826/lm2904-lm2904/4490323 #4490323]9.3.3输入共模范围
    有效的共模范围为从器件接地到 VS–1.5V (整个温度范围内 VS–2V)。 输入
    可能超过 VS、最高可达最大 VS、而不会损坏器件。 有效输入中必须至少有一个输入
    输出为正确相位的共模范围。[/quot]

    这仅指"损坏"或"相位反转"的风险。 但"无损坏"和"无相位反转"并不意味着"线性运行"。 对于线性运行、两个输入电压必须处于额定共模输入电压范围内、即0V...VS-2V。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我的目的是在该工作模式下、U500A 的输出变为高电压(Vsupple-1.48V)、引脚2连接到 GND (禁用电流源)。

    在正常工作模式(电流源)下,运算放大器输入上的电压处于有效范围内。

    我的问题是、如果 U500A 的引脚2变为 0V (GND)、而 U500A 的引脚3变为21V (在最坏的情况下为23V)、则输出可以变为 Vsupply -1.48V (如数据表中所示)。

    谢谢你

    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、

    如果引脚2为0V 且引脚3 > 0V、则输出应大约 VCC-1.5V 变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ron

    感谢您的支持

    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    正如 Ron 所回答的、是的、输出应随后变为高电平、如数据表中所述。 但请记住、在离开共模输入电压范围时、LM2904的性能(参考速度等)将会降低。

    Kai