This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:有可能使用双极电源运行?

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191637/ina241b-operation-with-bipolar-supply-possible

器件型号:INA241B

您好!

是否可以为 INA241和 INA296提供双极电源、例如+/- 3.3V、以便在测量双向电流时获得双极输出?
或者是否有其他电流感应放大器(类似的 VCM 范围)可以以这种方式使用?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    您无需放置双极电源、因为此器件具有基准引脚。  我假设您希望在 VS 引脚上放置+3.3V、在 GND 引脚上放置-3.3V、在 Vref 引脚上放置0V。  这也可以实现、但-3.3V 电源必须保持稳定、并且所有电压都以 GND 引脚电压为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    客户特别要求在测量双向电流时提供双极输出的器件。 我们是否有能够实现这一目的的 INA? 我与客户进行了两次检查、但在电流感测放大器测量负电流时、需要从该放大器获得负输出、这是一项固定要求。

    谢谢、此致、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    您可以按照我上面提到的方式执行它。