This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:OPA567为同相 LED 驱动器

Guru**** 2979030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, TLV9161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188351/opa567-opa567-as-non-inverted-led-driver

器件型号:OPA567
主题中讨论的其他器件: TLV9161

您好!

我想使用 OPA567 (高达500mA)驱动 LED。 OPA567被接线为非反相 OPA -> 0... 3、3V 输入。 直接在 OPA567输出(引脚2、3)上放置一个电源 LED。 在 LED 之后、一个电流测量电阻(1欧姆)连接到 GND。 第二个 OPA、TLV9161、用作 OPA567 INV-PIN (8)的同相 OPA 反馈、并放大电流测量电阻器(V=8、25)的测量电压。 TLV9161用作同相 OPA。 我能否选择该电路。 不存在负电源电压。

我能否使用这种布置(2 x 同相 OPV、仅+ 4V 和 GND 作为电源)来确保对光耦合器进行电平控制。? 我担心、因为 OPA567无法在靠近电源轨边界的位置工作?

此致

Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    我会使用运行仿真

    OPA567 TINA-TI 参考设计(修订版 B)

    TLV9162 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    (将两者结合起来模拟您的整个电路。)

    此外、由于在反馈环路中添加 OPAMP 会增加相位滞后并导致相位裕度减小、最终导致不稳定、因此我还会运行"相位稳定性分析"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、  

    这是仿真。 由于我很少了解 LED 的驱动频率和 BW、 因此我不想对电路进行评论。 此外、我对 V 至 I 转换、LED 驱动器的上升沿和下降沿等没有要求。  

    BTW、TLV9161是 GP 运算放大器。  

    如果 I_LED_max = 0.4A 且 V_LED = 2.2V、则功率放大器的输出将提供大约2.6Vdc 的范围、它不应驱动接近于电源轨的4Vdc。   

    e2e.ti.com/.../OPA567-Const_5F00_I-LED-01182023.TSC

    如 Kai 所建议的那样、此电路将需要针对 V-I 环路的稳定性补偿、这是电路目前存在稳定性问题(我们需要首先完成设计)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。 请原谅我对您的回复很晚。

    PWM 输入被设定为一个所需的 LED 电流(LED - LA W57B)、然后在更长的时间内不会改变。 这是 OPA567的准静态输入电压。

    尽管存在静态 Qausi 设定值、是否仍需要相位补偿? 当然,你已经解决了这一问题,因为缺乏输入频率的规格。

    此致

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    是的、即使运算放大器只能用作普通直流放大器、也必须将其设计为在整个带宽内保持稳定。 其原因是您的电路中存在宽带噪声。 如果在任何特定频率下出现不稳定、则最小的宽带噪声量将使电路振荡。 这就像一座不可避免的桥梁、它从风中消失:这座桥梁不是设计为移动、但崎岖的风能将这座桥梁驱动为共振灾难。

    顺便说一下、另一个包含远距离频带并可使电路振荡的信号是电源电压的导通。

    宽带噪声的另一个来源是 EMI 撞击您的电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、  

    正如 Kai 所指出的、为了补偿环路稳定性、我们需要验证几个注意事项。

    如果您担心在公共论坛中发布信息、您可以通过 E2E 论坛发送"友谊"邀请、在该论坛中不会看到私人消息。  

    最棒的

    Raymond