This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:激光通信系统

Guru**** 2814365 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2675, OPA2670, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190027/opa2675-laser-communication-system

器件型号:OPA2675
主题中讨论的其他器件: OPA2670StrikeOPA2677

您好、E2E 专家、

你好。

我正在开发激光通信系统。 对于激光发送器、我们已将项目拆分为激光偏置控制器和激光调制器。 我们现在正在开发激光调制器。
1.我想知道德州仪器(TI)是否有任何设计/应用手册来创建具有高电流输出(1.5A)和5V 输出(频率至少为25MHz)的激光调制器。
2.我们已经回顾了几种具有高增益带宽积和高输出电流的不同运算放大器:
a:OPA2675的 GBP 为730MHz、最大输出电流为1000mA。 我们的问题是图8-5、其中似乎无法同时实现5V 输出和1000mA 电流、并保持在2W 的功耗范围内。 芯片是否会限制输出以防止其同时达到5V 和1000mA? 我们是否可以使用两个或更多并联的芯片来实现更高的电流输出?
b. OPA2670具有1.4GHz GBP 和700mA 的最大输出电流。 为了达到1A 输出、我们考虑使用其中的两个运算放大器。 我们如何在电路中利用这两个运算放大器来创建具有1A 输出的激光调制器?
c:当激光二极管发热时、二极管的正向电压将发生变化。 除了添加热电冷却器之外、是否有任何方法可以解决此问题?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    1. 对于专门的激光驱动器/调制   器、我们提供了用于驱动 LED 的极低频率参考设计、我们还提供了用于光纤网络通信的极高频率参考设计、对于该应用而言、这将是一种无法克服的设计。
      1. TIDA-01573  是一个极高电流/快速脉冲分立式激光二极管驱动器的示例。  
      2. TIDA-00725TIDA-060025 可实现全面的系统光学前端设计  
    2. 理解图8-5是正确的。 如果并联使用这些器件、则在使用双封装版本时会很方便、例如您建议的第一个版本:OPA2675。  
      1. 使用另一个高电流输出放大器 TIDA-060002演示了这方面的一个示例
      2. 使用线路驱动器进行 E2E 主题讨论  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI CSC:  

    我是 Shreenidhi Patil,OPA2675产品定义者。 我想与您联系、就上述问题为您提供帮助。

    2W 限制用于连续功率耗散,如果峰值功率的持续时间较短,则可以轻松地耗散较高的峰值功率。

    您能否共享您的电子邮件 ID,我将安排您脱机会议,我们可以更好地讨论您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2677可提供超过1安培的电流、数据表中未显示、但稍后的测试显示了这一点。 这是 Alcatel 进行的 K.20测试、其中电话线上的仿真雷击显示 OPA2677支持1.7A 左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我还记得、我们返回并添加了峰值电流规格。 当然、当您执行此操作时、仍需观察最大 Tj、使用底部有散热片的封装、