Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLV8544PIR, TLV8544
您好!
我想问您、 对于 TLV8544使用2-3种不同灵敏度的 PIR 元件、您有什么经验吗? 我的意思是、如果您仔细查看 BOOSTXL-TLV8544PIR 参考设计的原理图、 您是否可以通过某些机械开关或由 MCU 通过某些开关电路控制 R9 + C6和 R7 + C7的值? 是否有人有过这样的经验?如果甚至可以在不破坏放大器参数的情况下做到这一点的话?

非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLV8544PIR, TLV8544
您好!
我想问您、 对于 TLV8544使用2-3种不同灵敏度的 PIR 元件、您有什么经验吗? 我的意思是、如果您仔细查看 BOOSTXL-TLV8544PIR 参考设计的原理图、 您是否可以通过某些机械开关或由 MCU 通过某些开关电路控制 R9 + C6和 R7 + C7的值? 是否有人有过这样的经验?如果甚至可以在不破坏放大器参数的情况下做到这一点的话?

非常感谢!
您好 Filip、
第一级的增益为220V/V、第二级的增益为220V/V、总增益为48400V/V 这表明来自 PIR 的输入信号非常非常小、我猜在10 50µV 左右的范围内。
在并联 R9 (或而不是 R9)中添加一个 µC Ω 控制开关意味着干扰和数字噪声被叠加到开关控制信号中、并通过电荷注入(!)注入到信号链中 也会被巨大的增益放大。 因此、我不会在第一级添加开关。 我将保持第一级不变、并以应用所需的最小增益运行它、然后将 µC Ω 开关移至第二级或另一个后续级。
在任何情况下、由于您有一个混合模拟数字电路、因此您需要对开关控制信号进行极好的低通滤波。 否则、数字接地回路电流将使用数字噪声污染模拟部分。 与模拟电路的超高增益相结合、这是一个非常有问题的问题、甚至不能原谅最小的错误。
另一种方法是设计多条并行信号路径、这些路径具有不同的增益和不同的输出、这些信号路径可进入多通道 ADC。 那么、您在模拟电路中不会有任何开关和数字噪声。
Kai
尊敬的 Kai:
有关大增益放大开关导致的任何误差的要点。 始终欣赏您提供的见解!
您好 Filip、
[引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190405/tlv8544-switching-stage-1-and-stage-2-sensitivity/4486684 #4486684">另一种方法是设计多个具有不同增益和不同输出的并行信号路径、这些信号路径会进入多通道 ADC。 那么、您在模拟电路中不会有任何开关和数字噪声。[/quot]为了增加并联路径理念、如果您选择具有关断功能的运算放大器、则可以将您未使用的任何路径置于关断模式、以降低该系统的总体功耗。 当然、这甚至是一个问题。
此致、
Robert Clifton