This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:LM13700能否使用3.3V 单电源供电?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187328/lm13700-can-lm13700-be-powered-with-3-3v-single-power-supply

器件型号:LM13700

您好,

我想知道 LM13700 OTA 是否可以 使用3.3V 单电源供电?  进行仿真、当使用3.3V 电源时、

LM13700工作正常。  但是、在  构建实际电路测试时、LM13700 OTA 功能似乎无法正常工作。

BR、

Carson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    在 LM12700的 Spice 模型标题中、有人提到该模型的工作电压低至+/-2V。 数据表的典型共模输入电压范围规格表明、输入电压必须与电源轨保持1.5V 的距离、并且输出可以摆动到电源轨0.8V (无任何负载)。 因此、理论上、正如模型中提到的那样、您的+3.3V 电源电压(+/-1.65V)或者更好的+4V 电源电压(+/-2V)应该就足够了。 但请记住、在电源电压如此低的情况下、信号本身没有任何余量。 只有一个很小的输出信号、LM13700对信号施加的噪声相当高时、这可能不是一个好主意。

    如果您考虑共模输入电压范围的最大规格、并且输入电压必须与电源轨保持3V 的距离、则需要+6V (+/-3V)的最小电源电压、同样、信号本身没有任何余量。

    因此、所需的最小电源电压取决于电路、输入和输出信号振幅以及 LM13700显示的最小共模输入电压范围。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    建议的最小电源电压为9.5V ([V+]-[V-])。 在3.3V 时、运行将受到极大 的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复,是的, 我知道数据集的电压最小值为9.5V。 在我的应用中、 5V 是‘s 可供应的最大电源轨。这就是为什么   LM13700需要3.3V/5V 单电源。

    BR

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我很抱歉,我们因春节而中止了进一步的核查工作。 我们已经考虑了您在设计中提到的共模和信号范围、它们  不会超过限制。

    我们将检查电路中是否有任何错误。我将在得到时通知您。

    BR

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡森,祝你好运  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我很想知道您是否可以让 LM13700在5V 电源电压下运行

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    3.3V 或5V 单端电源的性能没有根本差异。我们在第一次提交之前已经尝试过5V 单端电源。

    目前、我们正在尝试调整 ID 和 Ibias 以查看改进。 BTW、   输入信号 为直流偏移 Vcc/2、交流 Vpp=1V。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息

    Kai