This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541-Q1:THS4541QRGTRQ1封装信息的错误反馈

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188092/ths4541-q1-an-error-feedback-of-ths4541qrgtrq1-package-information

器件型号:THS4541-Q1
主题中讨论的其他器件:THS4541

您好、先生、

我的一位客户使用以下链接获取 THS4541QRGTRQ1  封装信息。   但是、此信息存在错误、此问题会导致我的客户 在绘制布局时出现严重故障。

如果更多工程师因错误而出现故障、请帮助检查并更新以下链接中的信息。  

https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=THS4541&package=RGT&pin=16&sid=0180d13e28f200189a55f575fce905073006306b00bd0&c=1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenting、

     感谢您将此事提请我们注意。 预览看起来与 THS4541指定的 RGT 封装有很大不同。 我正在寻找合适的联系人来更新此信息。

     客户从 超级管理员处选择了哪种 CAD 格式?  如果封装与错误的预览相匹配、我们必须更新所有封装、但根据格式、我可以在更新网站之前向该主题分享正确的封装。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sima、

    很抱歉因为中国新年假期而迟到了。 是的、客户选择了超极本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenting、

     新年快乐!  

     在超级库管理器中选择了哪种格式? 我已经检查了 Altium、原理图符号是正确的、但它输出一个空的 PCB 符号。 我已向团队通知此问题、并将告知您何时更新超极本。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    它是 Altium 格式。 对于 THS4541QRGTRQ1封装、在符号和封装中添加 PIN10是错误的。 3D 模型是正确的、没有 PIN10。  

    此致、

    Wenting